结果:找到"速度传感器 光传感器",相关内容1000条
  • 专注于传感器芯片研发,3D霍尔传感器领导者
  • 昆泰芯微电子科技有限公司是一家专注于以面向物联网应用的传感器芯片研发、生产和销售的高新技术企业,于2016年由多位业界资深传感器信号链芯片专家创立,致力于成为传感器信号链及物联网芯片的行业领导者和领先的工业级/汽车级芯片提供商。公司拥有核心专利20余项,产品性能达到国际一流水平,并成功打入一线知名品牌厂商。核心技术团队毕业于清华大学,荷兰代尔夫特理工大学等海内外知名大学,拥有恩智浦,美满电子及高通工作等半导体名企工作履历。主要应用:消费类电子,智能家居,工业控制,汽车电子消费电子:手机、笔记本电脑、平板、智能玩具、TWS,消毒盒、音箱盒、美容仪、电子烟,电动牙刷、蓝牙智能笔、采耳器、磁吸无线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:领越Victor 发帖时间:2024-01-25 16:20:00
  • 环形反射光检测探头设计
  • 想请教各位想设计这种类型的探头,那么6个led是如何固定的?是六个PCB板子分别固定然后线接吗?还是有别的什么工艺手段对工艺上的这些不是很了解,想请大家指点一下,谢谢!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PCB LED 发帖人:riiiiiiane 发帖时间:2022-05-30 13:23:00
  • 加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
  • 客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 加(MPA1064A),LOTO虚拟示波 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:47:00
  • LOTO示波器实测——光照强度传感器
  • LOTO示波器实测——光照强度传感器loto最近推出了很多的周边传感器模块的实测案例,本文介绍和演示LOTO示波器实测光照强度传感器的使用。下图就是主角感光模块,可以用来测量光照强度。这个模块也很简单,只有3个引脚,一个电源,3.3v或者5V,一个地,一个模拟量输出。输出电压的大小就代表了环境光照的强度。我们还是可以使用上次实测超声波测距模块的测试线。只需要用到一根电源线和一根地线。所以任何型号的LOTO示波器的DE-15扩展口都可以使用。我们按模块上的标记接好电源,把示波器的探头接到模块的光照强度输出引脚即可。我们现在已经可以看到有光照强度的模拟电压输出了。用手挡住模块上方的光照以及用手移...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 照强 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:46:00
  • 荧光氧气传感器工作原理简介
  • 冷发光是一种电子激发的物质在激发时发出的紫外线(UV)、可见光(Vis)和红外线(IR)光。而光的吸收和发射之间的过程通常用一个能量级图来说明,即雅布朗斯基图。下面工采网小编通过光学原理给大家说说荧光氧气传感器工作原理。发光原理如图所示:发光染料(发光体)吸收光(A)将电子转移到激发态(S1或S2)。在激发态下,电子通过振动弛豫(VR)迅速损失能量,通过内转换(IC)将能量降至S1的最低振动能级。在基态(S0)的弛豫过程中,光以较长的波长发射称为荧光(F),吸收和发射波长之间的差异称为斯托克斯位移。在激发态(S1)中,电子可以经历自旋转换,导致系统间从S1交叉(ISC)到T1(三重态),从而...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 荧氧气 发帖人:sensor 发帖时间:2020-12-09 14:24:00
  • 无线模块调试之温度传输(51)
  • 无线调试程序.zip首先调试无线模块的话,肯定是先要检查无线模块是否连接好了,因为NRF24L01是3.3V供电,接到51上需要一个转压模块,一般用AMS1117芯片做转压模块,电路做起来很简单,然后就是连线,接好后可以烧录我上面发的测试程序,对应引脚看开发板的不同对应更改,如果连接正常没有声音,连接不正常的话会有一个蜂鸣器报警,或者自己再设置一些标志位,led等,就在这个地方我烧了3个无线。。。。。大家如果学习的话一定要注意。如果检查没有问题话可以进行下面的一个程序我不信.zip,这个是我刚刚改的一个无线控制类的程序,如果在无线调试上面卡了比较久的可以看看,有问题也可以一起讨论,网上好多程...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF20l01,lcd1602,温 发帖人:菜鸟在路上 发帖时间:2018-11-16 23:46:00
  • 330425-01-00加速度传感器
  • 330425-01-00加速度传感器描述这些加速度计适用于重要的机械应用需要套管加速度测量,例如齿轮啮合监测。330400旨在满足美国石油公司的要求Institute加速度计标准670。它提供了50的幅度范围g峰,灵敏度为100mV/g。330425是相同的,除了它提供了一个较大的幅度范围(峰值75g)和25mV/g的灵敏度。警告如果正在对机器进行整体保护的测量,应该考虑每种测量的有用性应用。最常见的机器故障(不平衡,不对中,等等)起源于转子并导致转子增加(或至少改变)振动。为了使任何房屋测量单独对整体有效机器保护时,必须忠实地输入大量的转子振动传输到轴承箱或机器外壳,或更具体地说,传感器的...
  • 所属专栏: 二手交易 标签: 加 发帖人:本特利666 发帖时间:2018-10-30 16:35:00
  • 温湿度传感器作用_怎样选择温湿度传感器
  • 温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的设备或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。那么什么才是相对湿度呢?我们日常生活中最常见的湿度物理量是空气的相对湿度。以%RH表示。在物理量的推导中,相对湿度与温度密切相关。一定体积的封闭气体,温度越高,相对湿度越低,温度越低,相对湿度越高。它涉及复杂的热工程知识。相对湿度:如计量方法中所规定,湿度定义为“物体状态量”。日常生活中提到的湿度是相对湿度,表示为RH%。简而言之,在与空气相同的条件下,气体(通常在空气中)中的水蒸气量(水蒸气压)和饱和水蒸气量(饱和水蒸气压)的百分比。绝对湿度:指每单位体积中空气...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 温湿 发帖人:小凤凰火 发帖时间:2018-10-29 14:33:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: